欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

润滑机制(无油衬套的种类①)

  • 2022.08.22 10:08:03
  • 米思米
  • 5019

常规的轴承必须使用润滑油并且需要定期加油。而无油衬套由于使用了具备自润滑性的材质,因此无需加油即可使用。润滑机制通常是使用含浸润滑油的材料,利用摩擦热让升温后的润滑油溶出,从而实现润滑。

无油衬套所使用的材质可分为“金属”、“多层”和“树脂”。“金属”,顾名思义,就是完全由金属制成。“树脂”就是仅由树脂制成。“多层”并非由1种材料制成,而是采用了能够发挥出多种材料优点的结构。表1中总结了因材料而异的特性和润滑机制。

表1.按材质区分的特征与润滑机制

材质

类型

形状

润滑机制

特征

金属

铜合金 

润滑机制(无油衬套的种类①)

将石墨嵌入铜合金中,使其具备润滑特性,石墨中填充的润滑油则是在轴承间隙中发挥润滑作用。

具有优良的耐高温、耐腐蚀、耐冲击性能,适合在高载荷和低速负载下使用。

青铜

润滑机制(无油衬套的种类①)

作为一种传统的滑动轴承材料,青铜主要是由具有一定润滑特性的铜和锡构成,可让润滑油含浸保持在青铜铸件的孔隙中,并发挥出润滑效果。

它具有高抗粘着性,适用于微小动作、低载荷、约束动作等。

铸件

润滑机制(无油衬套的种类①)

这是一种具有良好摩擦特性的含石墨球墨铸铁,主要成分是C、Si和Mn。将作为固体润滑剂的二硫化钼分散或呈螺旋形嵌入内侧,从而发挥出润滑效果。

适合用于中等载荷下低速运动的场景。

多层

干式

润滑机制(无油衬套的种类①)

作为滑动面的层填充有润滑材料以发挥润滑作用。

可以低成本制造,耐高温特性好,适用于高载荷下低速运动的应用场景。

树脂

树脂

润滑机制(无油衬套的种类①)

由于树脂不使用任何金属,因此不会生锈,且重量轻,重量仅为金属的约七分之一。通过在树脂材料中含有润滑油,发挥润滑效果。根据材料的不同,也有添加耐磨填料和固体润滑剂以提供润滑功能的类型。

可以低成本制造,适合用于高温场景。耐化学性好,适合用于低载荷下高速运动的应用场景。

 

推荐商品

自润滑衬套、垫圈

经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套 铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套 铜合金带肩型 内径E7外径r6

润滑机制(无油衬套的种类①)

润滑机制(无油衬套的种类①)

润滑机制(无油衬套的种类①)

润滑机制(无油衬套的种类①)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套 法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套 铜合金带肩型

无油衬套 青铜直柱型

润滑机制(无油衬套的种类①)

润滑机制(无油衬套的种类①)

润滑机制(无油衬套的种类①)

润滑机制(无油衬套的种类①)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

关联类别

Ø  自润滑衬套、垫圈 

Ø  无油线性滑板 

关联内容

Ø  材质:金属(无油衬套的种类)

Ø  材质:多层系列(无油衬套的种类)

Ø  材质:树脂(无油衬套的种类)

Ø  形状 直杆型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 肩型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 法兰型 特征使用案例(无油衬套的种类)

Ø  形状 固定座型 特征使用案例(无油衬套的种类)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities